This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:软启动端子

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025, LM5025A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880039/lm5025-soft-start-terminal

器件型号:LM5025

大家好、

是 SS 端子(软启动端子)的充电电压、最小值为0.7V ~典型值为1V ~最大值 1.3V、包括温度变化?

此外、您是否希望获得 SS 端子电压的温度特征图?

我想知道内部运行从输入到输出的延迟时间。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    根据数据表、  COMP 至 PWM 偏移的最小和最大限制适用于工作结温范围(–40°C 至125°C)。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢您的回答。

    但是、我想知道温度特性图和延迟时间。

    请继续支持。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji-San、

    我没有这些数据、将检查设计团队。 我是否可以知道您为何关注它站在应用角度? 您还可以确认器件型号吗? 是 LM5025还是 LM5025A?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    器件是 LM5025MTCX。

    我的客户正在检查从电源输入到输出上升之间的延迟时间。

    IC 的运行时间在很大程度上取决于 SS 引脚充电电压和电流的变化。

    因此、如果有温度特性图、我的客户可以考虑产品的温度规格。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我正在等待您提供信息。

    谢谢、此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    很抱歉、您之前的回复缺失。

    如果我们有此文档、请让我与设计人员联系。 很快就会回来。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    您能否确认您要询问的参数?

    在 LM5025MTCX 的数据表中、 典型值为0.7V ~~最大值为1V 1.3V 对应 于 COMP 到 PWM 偏移、而不是 SS 的参数。

    但 COMP 和 PWM 之间的偏移对 PSU 的加电延迟没有明显的影响。  

    因此、请确认您的客户感兴趣的指定商品。

    此致

    弗兰克