This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100库仑计数器的时间分辨率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876311/bq35100-time-resolution-of-bq35100-coulomb-counter

器件型号:BQ35100

我有一个有关 BQ35100中库仑计数器的基本问题。 我们希望使用该器件来测量 LiMnO2原电池的放电状态。 此电池为具有非常复杂电流消耗曲线的蜂窝调制解调器供电。 由调制解调器拉取的电流范围为500mA、持续1-2毫秒至10uA、持续时间更长(分钟)。 换句话说、一些突发的值非常大、持续时间很短。 其他电流的值较低、但持续时间较长。  

我不确定 BQ35100中的库仑计数器是否具有足够的时间分辨率(粒度?) 以记录这些短暂但强烈的1-2毫秒突发。 事实上、调制解调器会在这些短突发段中消耗大部分电流、因此库仑计数器必须准确测量这些短事件。 数据表在描述计数器的特性时使用术语"连续"、但我假设器件可以感应到一定的最短持续时间。  

您能否解释一下(如何?) BQ35100捕获快速电流突发?  

谢谢、  

标记

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    应用工程师将在本周对此主题作出响应。