This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:1A 正放大器;负电源轨。

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875408/tps65131-1a-positive-negtive-rails

器件型号:TPS65131

大家好、

我的一位客户需要使用器件来生成+/- 5V/1A 电压轨。 它们指的是 ADP5071并请求类似的器件、我们是否有任何等效的器件或相同的路图。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在1/28/20之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    TPS65131可向负载提供多少电流是 输入和输出电压等因素的函数。 您提到输出电压为+/-5V、假设输入电压为3.3V、则 VNEG 电源的最大负载电流将为~600mA。 这受内部开关电流限制的限制。 遗憾的是、我们的产品系列中没有与您提到的竞争对手器件规格类似的器件。

    此致、

    辽卡特