This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:TLV713P 的浪涌电流

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876201/tlv713p-inrush-current-of-tlv713p

器件型号:TLV713P
主题中讨论的其他器件: TLV713

你好
我对 TLV713P 有疑问。

有关详细信息、请参阅附件。
谢谢你。

e2e.ti.com/.../TLV713.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishi-San、您好!  

    考虑到应用中的100uF 输出电容器、350mA 似乎是合理的。 下面是一个应用手册、其中讨论了控制浪涌的方法。 在应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf中、图4显示了一个不具有浪涌控制功能的 LDO 示例、其中100uF 的浪涌电流高达6.4A。  

    该器件的电流限制可能超过300mA、在短时间内峰值电流为350mA 不会损坏器件。 但是、在电流限制下持续运行器件可能会降低器件的可靠性。  

    此致、  
    Jason Song