This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:输入3.3V 和输出3.0V 的负载和温度条件是什么?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883411/ref5030-what-are-the-loading-and-temperature-conditions-for-inputting-3-3v-and-outputting-3-0v

器件型号:REF5030

如果我有3.3V 输入和3.0V 输出、那么保持该状态的负载和温度条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    最坏的情况是125C。 在125C 下、根据图6的典型图、具有3.3V 输入电压的 REF5030只能输出3mA 输出。

    您可以使用图6了解最坏情况。

    大多数 ADC 的功耗不超过1mA。