This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:有关内部电荷泵的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883048/tps22919-questions-about-the-internal-charge-pump

器件型号:TPS22919

TPS22919的内部电荷泵的频率是多少?  我们的设计中有音频带信号、我们希望确保不会产生干扰?  

电荷泵是否具有 PFM 或突发模式、即使其标称频率较高、也可以在音频频带中调制?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您访问 E2E 论坛。

    TPS22919内部电荷泵的运行频率比音频谱范围(20-20、000Hz)高几倍。 这应防止由 TPS22919引起的任何干扰。 此外、TPS22919中的电荷泵没有 PFM 或突发模式。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我希望您能够更具体一些、因为我们还关注高达80kHz 的超声波能量。  频率是否高于该频率?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    电荷泵的频率范围为60kHz-80kHz。 差异取决于温度和负载电流等几个因素。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。