This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26625无 OVP 关断

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882884/tps2662-tps26625-no-ovp-shutdown

器件型号:TPS2662

我们使用以下原理图:

R4、R5、R6、T1-A、C3、 R7特定于应用。

我们从 UVLO 大约 9、8V 和 OVP 30V;I_OUT > 0、8A;dVdt 近似值 100毫秒。

使用计算表"TPS26625 -设计计算器版本1p0.xlsm"、我们得到 R8 (R1)=620kR (619,6kR);R9 (R2)=100kr (98,6kR);R2 (R3)=30kR (30kR)。

第一个问题:计算表未考虑最大值 UVLO 引脚上的电压为3、5V (用于低泄漏电流)、因此我们现在使用680kR;62kR 和30kR (用于第一步)。

第二个问题:EPAD 与 GND 短接、而不是 EPAD 和 RTN 引脚、但我们没有返回电压、因此没有问题。

第三个问题:UVLO 正在工作,但我们没有关闭 OVP,我们看不到此故障的原因(在没有 D1的情况下进行了测试;-)。 请帮助。

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter

    您对计算表的发现是正确的。 计算表的当前版本未包含最大 UVLO 电压。 我们将更新此工作表以标记何时违反器件 ROC。

    关于 OVP 切断问题、我想知道以下内容

    请监控 OVP 电压。 请分享显示 VIN、VOUT、FLT 和 OVP 引脚的示波器截图。

    2.我想检查您是否没有使用任何其他型号的 TPS2662。 这可能是由于错误地向您发货的器件或您的末端使用的不同型号 请检查器件的顶部标记。  

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijeet:

    感谢你的帮助。

    @顶部标记

    第一行:ED05

    第2行:978

    第3行:A61R

    @示波器屏幕截图

    示波器屏幕截图不可能、我们使用可调电源。

    将100kr 连接到引脚 VOUT 的 nFLT

    RTN 引脚连接到 EPAD;GND 现在为 System-GND。

    输入电压(1)-[V] 输出电压(10)-[V] ULVO (2)-[V] OVP (3)-[V] nFLT (9)-[V] 信息
    9、292 0、335 1、101 0、357 0、0 低于 ULVO 阈值电压上升
    11、006 11、006 1、304 0、424 10、9. 超过 ULVO 阈值电压上升
    28 643 28 643 3、399 1、104 28、4. 低于 OVP 阈值电压上升
    33、99 33、99 4、026 1、307 33、67 过 OVP 阈值电压上升
    50、05 50、05 4、789 1、555 49、6. 过 OVP 阈值电压上升

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijeet:

    感谢你的帮助。

    @器件标识

    第一行:ED05

    第2行:978

    第3行:A61R

    @μ A 监控 OVP 电压

    示波器屏幕截图不可能、因此我们使用可调电源。

    引脚 nFAULT 现在具有100kr 至 VOUT 的连接、引脚 RTN 现在连接至 EPAD、将 EPAD 连接至 GND 断开、GND 为 System-GND。

    输入电压(1)-[V] 输出电压(10)-[V] UVLO (2)-[V] OVP (3)-[V] nFAULT (9)-[V] 信息
    9、292 0、335 1、101 0、357 0、0 在 ULVO 电压阈值上升
    11、006 11、006 1、304 0、424 10、9. 超过 ULVO 电压阈值上升
    28 643 28 643 3、399 1、104 28、4. OVP 电压阈值上升
    33、99 33、99 4、026 1、307 33、7. OVP 电压阈值上升
    50、05 50、05 4、789 1、555 49、6. OVP 电压阈值上升

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     比较了 TPS26625 EVM 上的 EVM 器件 tOVP 切断响应。 请参阅下面的波形。  

    输入电压标称值:28V

    VIN- OVP 设置:33V

    我也看不到您的原理图有任何问题。 您能否尝试用新器件替换器件。 只需确保器件 OVP 引脚未损坏或不存在连接问题

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijeet

    我们现在已经测试了...

    R1 (nSHDN) C1 (dVdt) 说明
    100kr 220nF 无 OVP 切断
    10万 DNP 无 OVP 切断
    DNP DNP OVP 切断正在工作
    DNP 220nF OVP 切断正在工作

    因此 、我们在引脚 nSHDN 上不使用上拉电阻器。

    感谢你的帮助。

    此致

    Peter