主题中讨论的其他器件: UCC27324
Sirs、
我需要您的专业波形诊断技能。 我正在处理的项目使用 UCC28950 IC。我认为我的所有输出信号都高于平均值。 下面是所用主要组件的快速视图:
PSFB IC:UCC280950 (Fsw:100KHz)
栅极驱动变压器:Coilcraft SD250-3L (双端)
直流链路电压:400VDC <2%纹波
MOSFET:IPW60R170CFD7XKS (650V、IDPULSE 51A)
电源变压器:比率12:1、Lmag:1mH、Llk:14.22uH
栅极电压:8.5VDC
瓦特(最大值):1、250瓦
LS 未使用-- LS -13.32uH --计算得出的 LS 为负值,可能不需要 LS
现在、这个问题、我将其视为一个问题。
**PIC#1:Q2漏极波形无负载。 良好的漏极信号。
**PIC#2:黄色,Q1 Q2有源 LEG,无变压器二次负载
TEAL、Q3 Q4无源 LEG、无变压器二次负载
信号很好、目前无负载。
担心延迟时间
**PIC#3:PT1转换输入(Yel OUT AB 下降、TEAL OUT CD 上升)@100ns 无负载
放大至100ns、外观更好
我不确定这是一个好的延迟
担心延迟时间
PIC#4 -- PT1转换输入(Yel OUT AB 上升、TEAL OUT CD 下降)@100ns 无负载
放大至100ns、外观更好
我不确定这是一个好的延迟
非常担心延迟时间
PIC#6、#7、#8 --现在一个负载已经被施加到变压器次级输出绕组上。 PIC#6具有1.2A 电阻负载、PIC#7具有2.4A 电阻负载、PIC#8具有3.6A 电阻负载。
请注意、仅在施加负载时波形才会发生变化。 另请注意、该波形仅在正电源轨的无源桥臂和负电源轨的有源桥臂上发生变化。 请注意、随着负载的增加、波形看起来是分频的。 我说除法、因为我无法记录的最后一个电流测试确实进行了除法。 它实际上分为两个完整的并排信号。 因此、我立即关闭系统、这就是我没有得到波形图的原因。
问题1:如上文有关 PIC#6、#7和#8的解释,我迷路了。 我已经用尽了你们的论坛关于这些信号的意见。 请使用波形诊断问题、并告诉我您的想法和建议。
问题2:关于延迟时间的 PIC#3和 PIC#4。 请查看波形并告知我任何问题/建议。
Eddie Loy
请参阅以下链接中随附的波形: