This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:输出软启动

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899966/lm3488-with-out-soft-start

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM5155

我在设计 SEPIC 时使用的是用于 UPS 板的 LM3488、
但这需要针对电源瞬态进行更快速的启动。
我需要不带软启动或可调节的兼容 IC。
它是否在产品系列中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keiju、

    感谢您在设计中使用 LM3488。

    遗憾的是、LM3488似乎没有可调软启动。

    我建议查看较新的 IC、例如 LM5155。 LM5155可视为 LM3488的升级版、具有比 LM3488更低的静态电流、更高的效率和更多功能、包括可调软启动。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意和建议!