This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:禁用电池平衡

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876040/bq77915-cell-balancing-disable

器件型号:BQ77915

大家好、

您能否帮助澄清有关 BQ77915电池平衡禁用的一点? 我的客户的系统使用三个堆栈进行电池监控、他们希望禁止 BQ77915执行与其系统中将在其他地方处理的任何平衡。  

数据表中说明了浮动 CBI 以禁用电池平衡、但对于一个包含三个7731的堆栈、建议使用什么方法来禁用平衡? 是否最好为堆栈中的所有三个 IC 悬空 CBO 和 CBO、或者是否最好保持 CBO 到 CBI 的菊花链不变并仅悬空 CELL0 CBI?  

如果您需要保持菊花链不变、那么在禁用电池平衡的情况下 CBI 和 CBO 之间会发生什么情况?  

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    问得好! 我想、在这种情况下、如果您知道不会使用电池平衡功能、则可以使 CBI 引脚保持浮动。

    此致、

    Matt