This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:可调节稳压器 TL783

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879038/tl783-adjustable-regulator-tl783

器件型号:TL783

您好,

要使 TL783正常工作、必须施加什么 VI-VO 最小电压?

数据表中的信息在哪里?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关不同负载和温度下的压降、请参阅图10。 根据您的负载、VI-Vo 需要高于压降值。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druilhe、

    VI-VO 最小电压基本上是压降电压、并且取决于负载电流和温度。
    图1和图2根据负载电流和温度提供了不同的值。
    图10为您提供了压降电压与温度间的关系。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druihe、  

    我看到您拒绝了答案。 如果您有任何疑问、或者我们有办法以不同的方式解决您的问题、请告诉我。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仿真中、

    如果我没有在该组件的输入端设置21V、它将不起作用。  当输出电压为10V 时、VIN 的最小电压为20V 或21V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压最小值为20V

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason Song

    我在最后一个问题后没有收到退货。 感谢你的帮助 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Druilhe、  

    仿真模型可能包含不正确的信息、需要 Vin - Vo > 20V 才能使器件正常运行。 如果您的负载电流较小、则 Vin Vo 可能较低、但为了使器件保持稳压状态、该 Vo-VI 需要高于压降。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason Song

    输入电压最小值为20V。

    我想当输入电压小于时,稳压器不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Druilhe、  

    我不认为该器件的20V 最小输入电压要求是正确的。 我正在订购一些样片、并将在工作台上查看。 请留出3个工作日让器件进入我们的实验室。  

    我将在星期四之前回来。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druilhe、  

    如果您的负载电流较小、则 Vin Vo 可能较低、但为了使器件保持稳压状态、该 Vo-VI 需要高于压降。 请参阅数据表以了解实际的 VI-Vo 要求、请参阅 7.3建议运行条件。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason Song

    您不能回答这样一个问题:"停止"前稳压器输入端的最小电压是多少。 请参见下面的

    7.3建议运行条件您不会给出 VI-VO 最小值

    在本文档中,Vin_min 20V 是正确的??? 

    此致

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、  

    很抱歉、我看不到图片、VI-VO 不必高于20V。 对于数据表中的7.3、它未指定 VI-VO 的最小值。 您会上传第二张图片还是给我指章节号?

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason Song

    输入电压(最小值) 20V

    我重复我的问题 

    "停止"前稳压器输入端的最小电压是多少。 请参见下面的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Druilhe、  

    我会说 LDO 搜索页面中规格表上的 Vin min 错误。 根据电流负载、VIN 可能低于20V、Vin 需要高于 Vout + Vdorpout。  

    此致、  
    Jason Song