你好。
我使用 UC1846来设计一个输入电压为28V、输出电压为500V、输出电流为1mA 至30mA 的推挽升压转换器。
我想针对1mA 至30mA 的输出电流波动将输出电压稳定在500V±10V。
请告诉我误差放大器的电路配置以满足这一要求。
此外、请告诉我应用电流限制(最大30mA)的电路配置。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Teng Feng
感谢您的解释。
如果输出电流小于电流限制中设置的值、这是否意味着应用到 EA +的基准电压用于控制?
例如、由于我想对 EA +施加5V 电压并将输出电压控制在500V、我是否应该通过电阻分压将其连接到 EA-(在500V = 5V 时)?
此外、控制操作是否意味着 OUTA 和 OUTB 具有相反相位并且占空比发生变化?
请给我一些建议
提前感谢您。
您好!
如果输出电流小于电流限制中设置的值、这是否意味着应用到 EA +的基准电压用于控制?
是的。
例如、由于我想对 EA +施加5V 电压并将输出电压控制在500V、我是否应该通过电阻分压将其连接到 EA-(在500V = 5V 时)?
是的。
此外、控制操作是否意味着 OUTA 和 OUTB 具有相反相位并且占空比发生变化?
OUT 和 OUTB 是互补的。
我在这个原理图中没有发现任何问题。
此致、
Teng