请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020EVM-006 我们从慕斯购买了4款全新的模拟评估模块(器件型号:LMG1020EVM-006)。 在4个模块中、发现2个模块有故障。
对于第一个模块有故障、
- J3在接头引脚处短接
-R9读数约为4.99千欧。 正确吗?
对于第二个模块有故障、
导通时、-Vcc (5.5V)降至1V 以下
- R9读数约为500欧姆。 正确吗?
我正在等待您的回复、谢谢。
此致、是的。