This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:使用双极电源的 UCC5390SCDR

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874836/ucc5390-ucc5390scdr-using-bipolar-supply

器件型号:UCC5390

您好!  

你好。

我们的客户想知道 UCC5390SC 是否可与双极电源配合使用。 他们在 Vcc2 +18V 和 Vee2 -6V 时使用它、他们告诉我它似乎工作正常。 现在、他们想知道是否可以在没有芯片故障的情况下继续运行。 请提供建议。  

提前感谢您。


此致、


Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    UCC5390的 E 版本专为此用例而设计。 如果它们在 OUTH 和 OUTL 之间有一个电阻器(例如、不直接连接在一起)、则 S 版本将起作用。 缺点是 VCC2电源上的 UVLO 将以-VEE2为基准而不是以接地为基准。 因此、如果他们需要 UVLO 保护、则应更改为 S 版本。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、  

    感谢您的回答。 它确实对我们有所帮助。  

    最后一个问题。 您提到 了 OUTH 和 OUTL 之间的电阻器。 您是否有推荐的值? 1欧姆电阻器是否足以满足此要求?  

    感谢您的支持。  

    谢谢、祝您愉快!


    此致、
    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    DON 提到的电阻器是栅极电阻器。 他意味着 OUTH 有一个电阻器连接到 MOSFET/IGBT 的栅极、另一个电阻器连接 从 OUTL 到 MOSFET/IGBT。 OUTH 和 OUTL 不应直接连接在一起。 请参阅 数据表中的图57。 根据所需的驱动强度选择电阻、以打开/关闭 MOSFET/IGBT。 有关   栅极电阻器选择、请参阅此应用手册和本指南。

    此致、

    Audrey