This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:LMZ10501:RoHS

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10501, TPS82084, TPSM82821, TPSM82822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874333/lmz10501-lmz10501-rohs

器件型号:LMZ10501
主题中讨论的其他器件: TPS82084TPSM82821TPSM82822

尊敬的 TI 专家:

我 发现 LMZ10501 处于 RoHS 的工作状态。

您能否提供有关该器件何时达到 RoHS 和绿色环保合规标准的更多信息?

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我检查一下这个。

    您的输入电压、输出电压、输出电流和应用是什么?  我们可能为您提供更好的器件、例如 TPS82084或 TPSM82821。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    其他器件是否能满足您的需求?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我看了您提出的器件、然后看了一下。 这两种解决方案似乎都是我们应用的好选择。 我们一定会在未来的设计中考虑这一建议。 但是、我们目前正在一款非常成熟的产品中使用 LMZ10501、我们希望最大限度地减少这种变化可能带来的工作量和风险。 主要问题是该器件不兼容封装、需要重新设计电路板。

    为什么您建议将 LMZ10501更改为您的建议之一? (可用性、法规、性能、价格...)。

    最后、有关 LMZ10501的 Rohs3合规性的新闻吗?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我刚才确认了 LMZ10501是 RoHS 和绿色环保。  我们将更新产品文件夹、但可能需要一些时间才能显示。

    其他器件较新。  TPS82084支持更高的电流、而 TPSM82821更小(并具有支持2A 电流的引脚对引脚 TPSM82822)。  它们均为 MSL 2而 LMZ 系列的3。  它们还包含一个 PG 引脚、这很有用。  它们应该更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。 我们将在未来的设计中考虑建议的器件、但对于当前的设计、我们非常高兴知道 LMZ 符合 RoHS 标准!

    此致、