This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:特性尺寸

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2004A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900694/uln2004a-feature-size

器件型号:ULN2004A

我正在寻找 ULN2004A 的功能尺寸。  我们的应用可能必须在具有一些放射性粒子的环境中运行。

您能告诉我该部件的特征尺寸、以 nm 或 um 为单位吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    欢迎使用 E2E!

    因为这是一个信息不易获得的旧器件。 这也是我们不希望披露的信息、因为它会提供 IC 内部电路的信息。

    在处理放射性粒子时、确保器件正常工作的最佳方法是针对这些类型的应用对其进行测试。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以说特征尺寸大于50nm、介于35和50之间还是小于35吗?  可能是按年龄、还是根据他们生产的晶圆厂设施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我目前正在等待器件设计团队的回复、以了解我们是否可以共享信息、如果可以、价值是多少。 我会在收到一些反馈后尽快回复您。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    在 IC 将暴露于辐射的航天应用中、组件需要耐辐射。 由于 ULN2004A 并非设计用于在太空中运行、因此我们无法保证器件在辐射粒子下具有任何稳健性。 IC 仍可在应用中使用、但会由您自行承担风险。 根据提供的反馈、您是否仍希望获得所需信息?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该部件的环境是基于空间、空气还是地面、只是他们担心 SEe's。

    我们将尝试通过电子显微镜获取信息。   
    您可以关闭此主题。  谢谢你。