This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:关于最大输出电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882395/lm5122-about-maximum-out-put-voltage

器件型号:LM5122

您好!

您能告诉我最大输出电压吗?
客户正在考虑以下规格。
VIN=36V~56V、Vout=350V

1.最大输出电压100V 是否与 SW 引脚的额定值相关?
什么规格决定了输出电压最大值?





2.在这种情况下、是否可以将其用于升压转换器?
请告诉我们设计示例和示例。

VIN=36V~56V、Vout=350V

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您的摆姿势。  LM5122是一款同步升压控制器、高侧 FET 的源极(即 SW 节点)在导通时将看到 VOUT、且 IC 的 SW 额定电压为100V、因此 VOUT 不应超过100V。  因此、100V 输出限制与由 IC 驱动的同步整流器有关。

    但是、您不必使用同步 FET。 您可以简单地使用二极管、也可以使用外部高电压驱动器、并使 SW、HO 和 HB 保持浮动。  那么、此类100V 限制将不再适用。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi