主题中讨论的其他器件: UCC39002、 TPS2411
你(们)好
我们希望在具有两个冗余并行电源通道的应用中使用 LM74700-Q1。 就像数据表第21页的应用一样、图36。
电源可能来自为设备供电的冗余电缆的同一电池电源、但将来也可能来自冗余电池电源。
我们希望在两个通道之间均匀地共享电流。
如果我们在两个通道上具有完全相同的输入电压、我们是否可以预计两个通道之间共享电流?
如果两个通道之间的电压差大于11mV、则仅启用其中一个通道、或者?
我很担心、我们可能会陷入这样一种状态:一次仅启用一个通道、负载瞬态会导致电压下降一点、并触发来回切换至禁用通道。 我们永远不会从通道间的电流共享中受益。
您对在这种电流共享设置中使用 LM74700-Q1有何看法?
此致
/Johan