This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有人知道 TI 是否出售 To-3封装?

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875167/does-anyone-know-if-ti-sells-to-3-package

主题中讨论的其他器件:OPA541

您好!

抱歉、如果此问题不涉及此论坛。 我找不到任何有关封装的论坛、由于 To-3封装用于分立式功率器件、我想在这里发布它。

我正在寻找一些采用3线对3封装(晶体管外形)的来源。 我在 TI 的网站上找到了一些封装图。 客户服务在某种程度上无法在其数据库中找到它们。 我没有在这里发布这些图纸,但链接是 www.ti.com/.../MMBF001  和 http://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=TO    。 是否有人可以告诉我是否可以从 TI 购买这些封装(没有安装任何器件)? 如果有人知道除 TI 之外的任何来源、我们将非常感谢您的任何帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudipto、

    感谢您发帖参加 TI E2E 论坛。

    OPA541和 OPA512是采用到 CAN 封装的一些较旧器件的示例。
    但是没有库存、不建议在新设计中使用这些器件。
    http://www.ti.com/product/OPA541/samplebuy

    TI 不销售空封装、无芯片、我们无法告诉您在哪里可以找到它们。
    该封装非常旧、很难找到。

    如果其他 E2E 用户有任何想法、我邀请他们回复您的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Ed。 这清除了很多混淆。 如果有人能列举一些 TO3晶圆的来源、我们将不胜感激、因为这对我们来说更容易合作、而且现在已经足够了。

    再次感谢