This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:如何降低浪涌电流?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879615/lm74700-q1-how-to-reduce-inrush-current

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5069

大家好、

我的客户在 其电信交换机中应用 LM74700。

客户 有两组52V 直流输入(NTC 串联)。 我目前使用 LM74700-Q1进行 O 形圈处理。 这不能用作软启动功能、在插入电源时会产生火花。 抑制浪涌电流的建议是什么?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    LM5069等热插拔开关可用于抑制浪涌电流。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    是否有任何方法 可以在不更改器件的情况下抑制浪涌电流?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您提到 您有串联的 NTC ... 您可以增大这些值以限制浪涌。  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    这是否有帮助?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我正在关闭此主题、如果您有任何疑问、请重新打开或发布新主题。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    客户确认 NTC 在高压直流/直流中无效、因此他们不使用。

    他们将考虑 LM5069。

    感谢你的善意帮助。

    此致、

    Jamie