主题中讨论的其他器件:LM5050MK-1EVAL
我想使用 LM5050-Q1实现 O 形圈电路75V、30A。 此电路(30A)的电流是否存在任何限制、是否有任何特殊建议? 这只是功率 MOSFET 的局限性?
在评估板 LM5050MK-1EVAL 中、您使用 的 SUM40N10-30-E3 MOSFET 能够达到40A 咖喱为何在评估板中输出电流范围为0A 至15A? 降低62%? 这是出于散热考虑还是另一个问题? 我想使用此参考 SQM85N15-19_GE3、您认为什么?
同上、 为什么 LM50MK-1EVAL 中的电压限制为50V? 我的应用适用于75V 和30A