This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-EP:CT 值

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-EP, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877616/tps3808-ep-ct-values

器件型号:TPS3808-EP
主题中讨论的其他器件: TPS3808

团队、  

我的客户有以下问题:

我目前正在使用中的 TPS3808-EP (低静态电流、可编程延迟监控电路)  

我们这里的一个设计用于控制两个不同复位信号之间的相对延迟时间。

在最坏的情况下、我尝试 确保 选择正确的 CT (设置复位延迟时间的外部电容器)电容器 、以在 2个信号之间保持足够的延迟、从而满足设计时序规格。

 

问题在于给定的 CT 电容值。数据表在 6.6开关特性表中指定了非常大的(50%至75%)延迟范围、等等 。在工作温度范围内((TJ =–55°C 至+125°C)、这似乎与数据表中的以下波形图相矛盾:

 

图3. 复位超时周期与 CT 间的关系

图4. 标准化复位超时周期与温度间的关系

 

您能不能告诉我 中宽范围的复位时间延迟随温度变化的原因

 第6.6节数据表的开关特性?  您能  为我澄清一下吗?

此致、

Aaron

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    电气特性表中显示的温度变化是您应根据其进行设计的指标。 这包括温度、器件批次、修整等方面的变化、我们可能无法在图中反映这些变化。 这些图虽然显示了温度变化、但并未说明6.6中数据所产生的每一个可变性源。 话虽如此、我建议尝试查找容差较小的 C0G 电容器、并选择一个 CT、其中封装了最长时间或最短时间、具体取决于您的要求。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav、

    您是否可以推荐任何具有更严格容差和相同功能的新器件?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    EP 温度范围是要求还是自动认证(-40至125C)满足客户要求?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要-EP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    TPS3808是我们产品系列中唯一一款具有此精确功能的 EP 器件。

    谢谢、
    Abhinav。