This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:TPS43060问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881953/tps43060-tps43060-issue

器件型号:TPS43060

大家好、

我的客户使用 TPS43060设计特殊电路:-24V 至-15V 转换器、电流为2.5A、但测试结果显示存在一个问题:

当输入电压高于-21V (如-20V 或-19V 或更高)时、输出电流只能达到1A、或者输出不稳定、并且 MOS 驱动器信号有时会丢失、如果输入电压为-24V 或低于-24V、那么一切都很好。

Sch 如下:

在与客户进行检查后、我们找到了根课程、这是由于 HDRV/LDVR 和 MOS 之间的电阻:

当客户使用5.1欧姆电阻器时、问题 SW 波会如下所示、如果输入为-18V、则在-15V 输出时仅支持0.5A 负载:

但是、如果将电阻器更改为10欧姆、一切都会变得更好、当输入为-18V 时、它只能在-15V 输出时支持2.5A 负载、SW 波形也非常好:

现在、客户需要知道为什么这个电阻器必须是10欧姆而不是5.1欧姆、如果他们将电阻器更改为1欧姆或0欧姆、问题就会变得更加严重。 但我们的参考设计显示电阻器为0欧姆、您能不能帮助分享一些意见?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    在我介绍详细信息之前、您能否与我确认开关频率?

    根据 RT=249kOhm、开关频率应为~230kHz。

    您在这里展示的两个开关波形似乎具有不同的开关频率、上部波形大约为120kHz、下部波形大约为230kHz?

    图片中的水平刻度不是很清晰。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    另外、感谢您的评论、SW 频率实际上应为~230kHz。

    我们想知道为什么 MOS 驱动器上的电阻器需要大于5欧姆、在我看来、较小的电阻器更适合 MOS 驱动。

    谢谢。

    此致、Sunny