This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:定时器电容(CTimer)值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879517/tps2490-timer-capacitor-ctimer-value

器件型号:TPS2490

德拉先生。

我想确认计时器电容器(CTimer)的值。

请提供您的建议。

我的保管人将1uF 作为计时器电容器(CTimer)。

  连接 EVM、设计计算器、该值看起来小于该值。

  电容器是否有建议值范围?

2.如果充电(拉电流)时间过长,会产生太多热量。

 数据表定义了最小15uA 和最大值 35uA。

 我想知道 在较高温度下电流会减小还是增大?

3.如果您对放置大电容有另一个顾虑、请告诉我。

此致、

H. Sakai

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sakai、

    可使用的最大计时器值由系统工作参数和 FET SOA 决定。 如果设计表满足 SOA 要求、则您可以解决任何问题。

    请详细说明您的第二个问题。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh-San。  

    客户的系统状况是:  

    -输入电压:24.5V

    -RL:0.3欧姆

    -电流限制设置:20A

    -计时器:1uF (160ms)  

    在上述条件下、他们确认了计时器周期为272ms、而计算值为160ms。  

      他们问为什么会有很大的差异。  

    正如您提到的、FET 的 SOA 非常重要。 您是指1uF 值电容器还是160ms  

      考虑到现有 FET 的 SOA、计时器周期不适用?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sakai-San、

    请您分享

    1. 原理图
    2. 已填充设计计算器
    3. 观察到上述问题的测试条件
    4. 测试波形.. 包含
      1. 输入电压、输出电压、栅极电压、计时器电压
      2. VOUT、GATE、计时器电压、输入电流  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh-San。  

    非常感谢您的支持。  

    我要求客户提供您所指的信息、但没有  

    已获得。  

    我相信计时器功能将很简单、可以使用来执行充电和放电  

    外部电容器。 如果为 true、则计时器周期在之后变得如此长不会产生任何结果

    原理图或设置检查。  

    此时、我想确认保护二极管的特性。  

    根据数据表、保护二极管位于计时器引脚的 GND。  

    例如、分立式 SBD 具有反向电流(IR_LEakage)、并且具有热系数。

    我猜它会影响计时器周期更长、尤其是在较高温度下。   

    是否可以确认保护二极管的 IR 和 热系数?  

    您无需保证、设计规格就足够了。  

    这取决于结果、但可以在不加载检查的情况下得出最终答案。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sakai-San、

    计时器拉电流范围为15uA 至34uA、典型值为25uA。 这种变化考虑了所有工艺、温度和内部电路容差。

    对于1uF 计时器电容、典型计时器周期为160ms;最大计时器周期为266ms、最小计时器周期为 117ms。

    您能否分享更多详细信息...

    1. 1uF 计时器电容器的器件型号
    2. 在单个器件或多个器件上观察到的是较长计时器周期的行为吗?
    3. 使用低值计时器电容器时的计时器周期是多少? 例如100nF 计时器电容

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh-San。  

    非常感谢您的回复。  

    我们会通过私人邮件进行交谈。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 将通过电子邮件跟进。

    此致、Rakesh