您好!
我们在太阳能街灯项目中使用 BQ24650 MPPT 充电控制器。 直到1.6A 充电电流为止、没有加热问题。 当充电电流设置为5A 时(通过改变感应电阻器、 电感器和电容器的值)、所有功能特性都正常工作。 但充电控制器芯片和 PCB 正在升温。 我们已根据 BQ24650应用手册提供足够的接地。
我们根据建议在下提供了电荷、并 在 PCB 的底部提供了散热器(4层 PCB)。
充电电压来自太阳能电池板(12V 电池板)、MPPT 值被设定为17.5V
但加热问题未得到解决
请建议我们如何解决发热问题