This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:Bq 单级测试仪源代码

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874648/bq20z655-r1-bq-single-stage-tester-source-code

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQMTESTER

我知道 BQ 单级测试仪源代码可用于开发工作...

请向我提供链接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    让我检查是否有可用链接。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能为 bqMtester 提供源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、我正在为单级测试仪而不是多站测试仪寻找源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    抱歉、我们无法提供源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当我们对 BQ 芯片进行编程时、有一个问题、即只有部分程序被写入芯片、或者我们有误校准  

    这两种情况都是在我们使用 TI 提供的现有软件/硬件时发生的。 我们需要了解错误的来源...

    如果您不愿意提供任何源代码、您会如何建议我们解决此问题?