This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Pmp8740 Adel 设置

Guru**** 2379350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888156/ucc28950-pmp8740-adel-setting

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP

您好!

在 PMP 8740设计中、为什么要使自适应延迟(Adel)与 Vref 提供的延迟一样静态。 因此、Adel 电压为1.8V、这意味着最小延迟。

因此、如果我要使其变为动态、我必须填充 R8并使 R1 DNP 变为动态。

如果是这样、我将在空载时获得大约400-500ns 的延迟、这可能在负载期间减小(随着 CS 引脚电压的增加)。 这是根据数据表说明进行的。

我想知道、设计人员为什么没有适应这个方案。 是否存在问题的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Nidheesh,明天专家会回来。—邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    设计人员是否使用此函数。  我认为这取决于他是否需要它。 您可以根据需要使用它。 您只需要控制死区时间、在任何情况下都适用。 没有问题。

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bliss & Teng 为您提供宝贵的回放。

    我在规定的范围内改变了 Adel 电阻器、并获得了数据表中所述的死区时间变化。 因此、如果我添加此自适应延迟、我可以通过在更高的负载下添加一些额外的占空比来抵消变压器的调节电压下降。

    此致  

    Nidheesh。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidheesh,

    如果您没有更多问题、我将关闭此主题。