主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQ24298、 BQSTUDIO
您好!
我正在尝试验证我们其中一个设计中使用的充电器 Bq25898。
该器件通过1.8V 逻辑的 I2C 接口连接到 BMS 工具。 检查连接后、BMS 工具的器件 ACK 正常。 EV2400仿真器已连接。
在器件选择期间、我选择了"bq25898.bqz"文件。 但在窗口中、它显示为"bq24298默认视图"、不确定它是否仍然正常。
当我读取寄存器值时、它仅读取默认值、看不到任何适当的负载电流值。
我有以下问题。、
1. EV2400是否支持 Bq25898器件?
2.加载"bq25898"的充电器配置时、为什么它会像"bq24298默认视图"一样、尽管在顶部仍然显示为"bq25898.bqz"
3.为什么寄存器读取值不合适或不会根据我的输入充电器电流或输出负载电流增加而更新?
4.我正在寻找以下寄存器、您能告诉我确切的寄存器编号来读取它们吗?
A:输入充电电流寄存器
b.输出放电电流寄存器。
C.充电电流调节。
谢谢、
Harikrishnan