This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:TS 输入共享? 或未使用?

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874975/bq27542-g1-ts-input-shared-or-not-used

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25619

你(们)好。  

我基于 BQ27542 Fuel Gaeg 和 BQ25619电池充电器构建设计。  

我肯定需要将 NTC 连接到充电器以处理充电电流和电压。  

我的第一个问题是:

- NTC 是否可以在两个器件之间共享?  

-如果答案是否定的(我怀疑是这样)、我应该如何处理 BQ27542的 TS 引脚? 它是否可以保持打开? 在 FW 中的何处可以让芯片 lnpw 不监测温度?  

提前感谢您的帮助、

Mickael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Mickael、

     NTC 无法共享。

     BQ27542-G1 具有一 个内部温度传感器、可通过清除 PackConfig 寄存器中的[TEMPS]位来使用该传感器。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  

    那么、我应该如何处理 TS 引脚? 它是否可以保持浮动?  

    Mickael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    我建议您将10k 电阻器从 ts 连接到接地端。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢!