This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62203:从 USB 电源启动、最大电流为100mA

Guru**** 1681120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900102/tps62203-startup-from-usb-power-100ma-max

器件型号:TPS62203

在由 USB 供电的系统中 、TPS62203产生3.3伏电压、为 CPU 供电、然后请求并获得高达500mA 的电流消耗许可。  但在此之前、我们只允许消耗100mA 的电流。  哪些电感器和输出电容器值可确保在60mA 软启动期间达到3.3伏?  60mA 时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winfield、

    通常、软启动取决于 输出端的总电容以及启动期间的负载电流。 由于我们没有现成的所有测量条件的特性数据、我建议遵循数据表规格。 您可以从 EVM 中使用的 BOM 开始、看看您是否在应用中实现了所需的输出电压。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winfield、

    您有一些更新吗? 您可以尝试使用 EVM BOM 吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winfield、

    我希望您能解决您的问题。 我现在要关闭此主题。 如需更多支持、请随时与我们联系。

    此致、

    Febin