This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:TI 提出的充电器芯片电路令人困惑。

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882126/bq25101-charger-chip-circuit-proposed-by-ti-is-confusing

器件型号:BQ25101

CHG 是双状态。 CHG 将为低阻抗或高阻抗。 芯片充电时 CHG 将为低电平、芯片停止充电时 CHG 将为高阻抗。 当它处于低电平时、一切看起来都很好。 当其充电 LED 亮起时、开关打开、因为 CHG 为低电平。 因此、MCU 将向 GPIO 获取电压。

但当它不充电但仍连接至5V 时、CHG 为高阻抗/开路、LED 关闭、开关的栅极端子断开! 由于开关未切换到打开、微控制器如何知道充电已停止? 当电池未充电且未连接至5V 时、我认为会发生相同的情况。  请阐明 MCU 如何知道电池何时未充电或停止充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "但当它不充电但仍连接至5V 时、CHG 为高阻抗/开路、LED 关闭、开关的栅极端子断开!" 高阻态 CHG 状态期间、Vin 电压将通过 R10和 LED ( 外部 MOSFET)施加到开关的栅极、器件将导通、MCU-GPIO 将为低电平。  由于具有高阻抗 MOSFET 栅极(以及 CHG 引脚)、通过 R10和 LED 的压降将非常低。  

    注- CHG 引脚上的最大电压为7V、而 USB 的5V 输入可能会超过此值。  建议对 CHG 引脚进行额外保护。  另一个选项是从 OUT / Battery 为 LED 供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明我还可以如何保护 CHG 引脚?  

    如果我直接通过电池为 LED 供电、在 CHG =高阻抗期间、开关将如何打开? 当 CHG 高阻抗时、开关的栅极将在右侧看到"开路"而不是"高"? 因此、当 CHG =低阻抗和高阻抗时、开关将保持关断状态、MCU 不知道其充电完成是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      "当 CHG 高阻抗时、开关的栅极将看到"开路"而不是"高电平"、对吧?" --在这种情况下,开关的栅极将看到"高电平"。 当 CHG 为高阻态时、R10和 LED 上的压降将较低、 栅极电压将 接近 V-in、这将 打开 MOSFET/开关。  MOSFET 的栅极只需少量电流即可为栅极电容充电。   该网在 CHG=Hi-Z 期间具有高阻抗、因此为栅极充电不是问题。   电流确实会流经 LED 为栅极充电、但电流很低且不 会产生电流。   在这种情况下、MCU-GPIO 为低电平

    在 CHG =低电平期间、MOSFET 栅极为低电平且 MOSFET/开关为关断状态-- MCU-GPIO 信号为高电平。

    "您能解释一下我还能如何保护 CHG 引脚吗?  "--需要将 CHG 引脚保持在7V 以下,5V 齐纳二极管就可以工作了。  电阻器 R10将限制电流。