This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:PWRGD 特性

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54160EVM-230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872993/tps54160-pwrgd-feature

器件型号:TPS54160

您好!

TPS54160数据表中介绍了 PWRGD 特性、如下所示。 那么、当超过阈值时、您能否告诉我 PWRGD 被置为有效和置为无效之前的时间?
此外、还请告诉我 PWRGD 的最小输出脉冲宽度。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    从 Vsense 信号到电源正常比较器输入的低通 RC 滤波器延迟约为0.2us、PWRGD 输出由 Vsense 直接触发、无需其他延迟时间或最小输出脉冲宽度。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您提供信息。

    如果输出电压瞬时变化、例如 0.5V@2us、PWRGD 可能不会响应。 原因是什么?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    R/C 滤波器时间常数约为0.2us、而不是2us、因此即使输出变化以2us 触发阈值、PWRGD 也会响应(切换为高电平或低电平)。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的快速回复。

    根据客户反馈、如果输出电压略微超过阈值电压且变化2us、则 PWRGD 可能不会置位或置位。
    那么、您过去是否有过类似的经历?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    您可以上传波形进行检查吗?

     B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    遗憾的是、我没有从客户那里获得屏幕截图。 那么、您能否使用 TPS54160EVM-230重复此症状?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    请确认客户使用的是定制 EVM 还是 TI EVM?

    我会要求客户提供屏幕截图、以便高效地调试问题、我们必须了解客户关心的是什么。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit-San:

    感谢您的跟进。

    我们的客户测试了原型板。
    我与他讨论了 PWRGD 功能、并解决了这个问题。 如果我收到他的其他问题、我将与您联系。

    此致、
    加藤