This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:有关 LM27761输入和输出范围的问题

Guru**** 2528900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900290/lm27761-question-for-lm27761-input-and-output-range

器件型号:LM27761

各位专家、您好!

我们的客户正在评估适用于3.3V 输入至-4V 输出应用的 LM27761、但输出电压存在一些问题。 从数据表设计示例中、我们可以支持此用例、您知道这里有什么问题吗? 对于该器件、我们可以从3.3V 输入获得的最小负电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    如果我理解正确、客户希望 Vin 为3.3V 时输出电压为-4V。 此器件无法实现这一点。 它是一个电压逆变器、此器件的效率也不是很高。 因此、输出电压绝对小于3.3V、该值完全取决于客户应用、负载条件等 无法确定精确的电压阈值。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我没有听到你的反馈。 您是否需要有关此问题的进一步支持?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    很抱歉、我们迟到了响应、现在了解此器件的用例、无需进一步支持。 谢谢。