请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25050 您好!
在我们的设计中、我们使用的电池没有 TS 引脚、因此我们在充电器 IC 的 TS 引脚(BQ25050)和接地之间连接了一个47千欧电阻器。 由于电池正在充电、因此没有问题、但我们观察到/CHG 引脚输出脉冲、这表示根据数据表存在 TS 故障。 根据我们的理解、在 TS 故障期间、充电器 IC 停止充电。 但我们能够观察到电池正在充电。 这是怎么发生的?
此问题是否有任何解决方法? 由于我们的设计不包含用于电池的 TS 引脚、我们如何确保充电器 IC 在不显示任何 TS 故障的情况下充电?
此致、
SAI RAM