This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:无电池充电器

Guru**** 2391005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873241/bq24072-charger-without-battery

器件型号:bq24072

你(们)好  

IM 使用 bq24072和 EN1=EN2=LO、

如果未连接电池、则连接充电器、电 流消耗超过100mA

 bq24072是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    插入电源时、您能否显示输入电流波形? 您是否还有一个我可以参考的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 以不同的方式提出以下问题:

    当充电器连接且无电池时、VOUT 会发生什么情况? 充电器是否会损坏?

    在我的情况下、未连接电池且连接充电器、当电流为~30mA 时、Vout 稳定 、但当电流超过80mA 时、电流会下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果负载高于100mA、输出电压将崩溃、器件将进入输出短路恢复。 这将一直持续到输入电流限制增加或负载降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池充电器是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    不建议将器件保持在输出短路恢复模式、因为器件将尝试持续重启输出、直到负载减小。 由于这不是器件的最佳操作、我们无法保证器件不会损坏。