请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7310 大家好、
如图8-10所示、当 VIN2的 OVLO 超过阈值上限 VOV (R)时、输出电源关闭、并且当 OVLO 引脚上的电压降至阈值下限 VOV (F)以下时、输出开启、对吧?
如果 VIN2和 EN/UVLO 此时保持开启状态、它是否仍能正常工作?
我是否需要对 EN 求反一次、然后将其置为有效?
此致。
Ryu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如图8-10所示、当 VIN2的 OVLO 超过阈值上限 VOV (R)时、输出电源关闭、并且当 OVLO 引脚上的电压降至阈值下限 VOV (F)以下时、输出开启、对吧?
如果 VIN2和 EN/UVLO 此时保持开启状态、它是否仍能正常工作?
我是否需要对 EN 求反一次、然后将其置为有效?
此致。
Ryu