您好!
在 IN 引脚上的电源短时间中断的情况下、我希望防止电源关断、因为我会在之后尝试防止导通延迟。
我n´t 缓冲输出电压、但我可以缓冲 IN_SYS 电压和 UVLO 引脚。 遗憾的是、TPS26635仍在关闭、尽管没有 UVLO 或反向电流。
是否可以通过缓冲 Vin_sys 来防止关断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 IN 引脚上的电源短时间中断的情况下、我希望防止电源关断、因为我会在之后尝试防止导通延迟。
我n´t 缓冲输出电压、但我可以缓冲 IN_SYS 电压和 UVLO 引脚。 遗憾的是、TPS26635仍在关闭、尽管没有 UVLO 或反向电流。
是否可以通过缓冲 Vin_sys 来防止关断?
您好 Carsten
TPS2663x 具有 PGTH 输入、可用于在输入端出现瞬态时实现快速导通。 在系统故障恢复期间(例如: OVP 从高电平变为低电平或 UVLO 从低电平变为高电平)当内部 FET 栅极控制被启用时、器 件对 PGTH 引脚信息进行采样、并根据采样的 V (PGTH)信息决定是以快速压摆率打开 FET 还是遵循常规的 dVdt 模式。
我们在器件数据表的应用部分中记录了+/-500V EFT 脉冲的测试结果(图50和51)
您能否分享有关测试条件的更多详细信息? 如果您可以共享显示 TPS26635配置的原理图部分、那将会很棒。
为了了解您的用例、我想了解以下内容
输入电压和输入电容
2.输出负载电流和输出电容
3. PGTH 和 dVdt 引脚状态
器件电流限制
5.输入端的瞬态电压持续时间和振幅
谢谢、此致
Abhijeet
Abhijeet、您好!
我的目标是在短时电压中断后输入电压电源返回时立即开启 TPS26635。
要回答您的问题:
输入电压和输入电容-> 19V 1uF
2.输出负载电流和输出电容>750mA (电阻25 Ω) 1uF
3. PGTH 和 DVDT 引脚状态-> PGTH 连接到 IN_SYS (缓冲)。 dVdT = 2nF
4.器件电流限制 -> 2A
5.输入端的瞬态电压持续时间和振幅->电源电压被拉低至0V 100us
我使用 TPS26630-33EVM 评估板进行了以下更改:
概述
详细信息视图
CH1 = IN (5V/DIV)
CH2 =电源[电源 Q1](5V/DIV)
CH3 = IN_SYS = PGTH (5V/DIV)
通道4 =输出(5V/DIV)
我不n´t TPS26635为何关闭:
- IN_SYS 始终大于5V
- IN_SYS 始终为>OUT
UVLO 始终远高于1.2V
SHDN 始终远高于0.8V
PGTH 始终远高于1.2V
还有什么可以关闭 TPS26635?
当输入电压比输出电压高得多时,是否有可能关闭?
此致
Carsten