This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:适用于16节电池解决方案的 BQ76940

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010074, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892813/bq76940-bq76940-for-16-cells-battery-solution

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-010074LM2904B

大家好、

有一位客户使用 BQ76940在电动自行车中使用16节电池。 已针对该项目对 TIDA-010074进行了评估。 以下是此参考设计的链接:

http://www.ti.com/tool/TIDA-010074?keyMatch=1617S&tisearch=Search-EN-everything

您能解释一下 Q21和 Q22、C41的建议吗? 您能否提供16节电池的原理图? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    Q21和 Q22用于在测量不需要时关闭电池16和17上的 V2I、或反之、用于在需要测量时打开电池的 V2I。  这样可以降低电池上的电流消耗。 Q20允许运算放大器在不使用时断电。

    具有 R83的 C41为运算放大器电源提供了3节电池的滤波电压基准。  3节电池上的瞬时电压可能随负载而动态变化、滤波器将为 Q23提供一个较慢的移动基准、该基准将大部分电源电流返回 GND、只有 R90的小偏置电流在3节电池上消耗。

    没有仅适用于16节电池的原理图、因此设计人员认为应根据需要定制电路。  对于16节电池、仍然适用 TIDA-010074中所述的 LM2904B 的特性和优势、设计人员可以使用相同的放大器或在单个放大器中搜索类似的功能。  删除了 Q19、Q22、Q25、Q26、Q31和相关无源器件。  如果保持相同的运算放大器、则将 U4引脚1连接到引脚2。  检查电池的电压范围、如果需要、将 R83连接移至电池12、以便运算放大器具有足够的工作电压。