This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60501:设计帮助!

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890347/tps60501-design-help

器件型号:TPS60501

你(们)好 我是一名为我的研究设计 PCB 板的学生、需要帮助确定2V - 3.3V 最大输出电压的电阻值。 我的输入来自提供5V 输出电压的升压转换器。  

我多次查看了文档、但找不到3.3V 最大输出应用/电路的答案。  

如果有人能帮助我确定我的电阻值或告诉我在哪里可以找到这些值、我会很感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    如果您使用的是 TPS60501、则只需将 FB 引脚直接连接到 Vout、而无需使用电阻分压器。 请参阅下图以供参考。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的卓越!

    我看到了这两个数字、但希望确保我正确地查看了它们。

    3个问题:

    连接到 Vout 的 R 值是多少?

    2.如果 Vin 降至4.3V 以下会怎么样? 我会看到什么 Vout? 是否有输入电压与输出电压间的关系图或表?

    3.我将什么用于 Enabler? 是开关吗? 或者、如果我希望它始终处于开启状态、我是否需要始终将其拉高?

    就像我说的、我是一名学生、很抱歉我的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    请参阅下面突出显示的答案。

    连接到 Vout 的 R 值是多少? ->1M 电阻器应该可以。

    2.如果 Vin 降至4.3V 以下会怎么样? 我会看到什么 Vout? 是否有输入电压与输出电压间的关系图或表? --> Vout 将随 Vin @ Vin < 4.3V 按比例下降。

    3.我将什么用于 Enabler? 是开关吗? 或者、如果我希望它始终处于开启状态、我是否需要始终将其拉高? -->为了使器件具有输出电压(Vin = 1.8V 至6.5V),EN 引脚应始终拉高。

     

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请将其发布在此处。

    此致、

    Excel