This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:UCD9081在配置加载后在 I2C 上无响应

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896536/ucd9081-ucd9081-not-responding-on-i2c-after-a-configuration-load

器件型号:UCD9081

您好!

在我的设计中、我将 UCD9081与 UCD9081 EVM 软件配合使用、但没有任何问题。 最近、我对设计进行了很多更改(即配置)、并且在上传配置后、器件在 I2C 上停止对主机的响应。 我无法恢复配置、因为即使我手动复位器件、它也会在 I2C 上停止响应。 我完全隔离了该器件、因此除了 TI USB 转 I2C 适配器之外、其他器件都不会通电、也不会连接到 UCD9081 I2C。 用户配置是否可以完全楔住设备、如果是、如何对设备进行故障排除/恢复?

谢谢

SANJOY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我怀疑您的更改会使器件忙于 处理外部事务、从而无法 处理 I2C。 关键是确定发生了哪些变化、以及从那里更改了外部条件。

    大多数情况下、器件忙于处理电源轨的故障状况。  您能否确保所有电源轨上都没有任何故障条件(OV 或 UV) 、以便器件可以返回功能模式。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于器件不响应任何 I2C、因此我很难确定无法访问该工具的故障源。

    是否有办法恢复"默认"失效防护配置?

    谢谢

    sanjoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以尝试探测所有电源轨的电压、以查看是否有任何电压 不在预期范围内。 您是否记得配置中的更改内容?

    只能通过 I2C 完成恢复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在这里附上了我的设计文件。

    您可以看到、在设计中、Rail2的使能端在 Rail3出现时打开。 Rail3以及所有其他导轨在 Rail2出现时打开。 我在实际电路板上看到的是、电源轨的使能端均未开启、UCD9081对软件狗的 I2C 无响应。

    上述情况似乎是鸡肉和鸡蛋的情况、但实际上 Rail2始终开启-它由其使能信号控制。 我将 Rail2电压(在外部分压器之后)测量为1.5V、在电压调节之后、该电压应读数为15V -高于 UV 阈值、并应开启包括 Rail3在内的所有其他电源轨。 但我看不到任何导轨打开。

    如果您有任何建议或意见、请告诉我。

    谢谢

    SANJOY

    e2e.ti.com/.../ddc_5F00_in_5F00_PSEQ_5F00_sanjoy_5F00_040920.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上文第3段的更正:

    上述情况似乎是鸡肉和鸡蛋的情况、但实际上 Rail2始终处于开启状态-它受其使能信号控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您是否看到示波器上任何电源轨上的 EN 切换?

     是来自示波器还是万用表的1.5V 电压?  我们建议使用范围而不是 DMM。

    如何将电源轨#2设置为2V 而不是1.5V? 电源轨#2输入的压摆率是多少?  您能否 直接将2V 电源连接到 MON2以排除压摆率?

    如果这些不起作用、 您 可以更换 IC。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在 EVM 上试用了您的文件、但没有发现 I2C 通信发生任何锁定。 我没有看到任何明显的东西导致锁定。

    如果您可以物理访问电路板、请对 SCL/SDA 电阻进行一些测量。

    此致

    Yihe