This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:更高的电流能力。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892300/lm3409-higher-current-capability

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92640TPS92641

大家好、团队、

我对 LM3409 LED 电流能力有疑问。
我发现"LM3409系列器件集这些特性于一体、非常适合用作恒定电流源、用于驱动可轻松实现高达5A 正向电流的 LED。" 数据表中。
我的问题是、LM3409能否接受高达10A 的更高电流取决于外部 FET&SKD 选择。
或者、对于10A LED 电流、您还有其他建议吗? (我需要降压控制器解决方案。)

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sawamoto:

    由于 LM3409是一款控制器、因此可在10A 电流下使用、前提是 LM3409周围的设计正确。  需要阅读的一节是数据表中的第9.1.8节、具体而言: "一条良好的经验法则是限制 Qg < 30nC (如果整个开关频率保持在300kHz 以下)
    则可以考虑较大的 Qg)。 具有小 Rds-on 和高额定电压的 PFET 的情况下、可以使用该器件
    要求、可能别无选择、只能使用 Qg > 30nC 的 PFET。"  还有其他设计注意事项、因此我将要求提供更多信息以提供帮助。

    我可以问一下该应用的用途是什么吗?  什么是输入电压、输出电压和所需的开关频率以及 PWM 调光或分流 FET 调光等特定于其他操作的任何内容?  这是驱动 LED?

    另一个需要了解的器件是 TPS92640/TPS92641。  此器件为20A 提供参考设计 PMP8016、可在 TI 网站上搜索 TPS92641时找到。

    LM3409不是同步的、是滞环控制器、因此设计起来更简单、但 TPS92641可能具有其他优势。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Irwin。

    我将向您发送一封电子邮件、以了解更多详细信息。

    此致、
    S.Sawamoto