当电压被切换时,我将使用 TPS2121 4.2V 和3.7V 双输入,。
开关电压被拉至 2.65V 的极低值
因此、对于 imx6q、mmpf0100会复位
如何提高开关电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
欢迎使用 E2E!
TPS2121器件将在两个输入源之间选择一个输出源。 在切换期间、TPS2121将在短时间内停止导通、然后再输出切换到的源。 在此时间段内、TPS2121的输出可能会在输出端经历压降。 在这段切换期间、通过使用输出电容器作为电源来为系统负载提供不间断电源、可以缓解这种电压下降。
减轻输出端电压下降的另一种方法是在 XREF/XCOMP 模式下运行 TPS2121、以在输入之间提供无缝切换。 这些运行模式允许器件进行快速切换、通常为5us、以在输出端提供不间断电源。
为了为设计问题提供适当的解决方案、我有几个问题:
您在中使用 TPS2121的配置是什么? (即运行模式、VREF、VCOMP、XREF、XCOMP)
2.当一个电源同时存在时,您的设计是否优先考虑它们,或者输入之间的切换将通过来自另一个电源的信号来完成? (即 MCU)
如果您有任何疑问、请告诉我!
此致、
Andy Robles
您好!
在 XCOMP/XREF 模式下、TPS2121将比较 PR1和 CP2上的电压以选择输出源。 对于此应用、XCOMP 模式将是最佳选择、它使您可以选择在其中一个电源都存在时为其提供优先级。 为了降低输出端的电压、可以执行一些操作。
1:调整分压器、分别通过 VIN1和 VIN2向 PR1和 CP2引脚发送信号。 正确调整分压器将允许器件在来自优先级电源的电压降至配置的阈值以下时切换。
2.在 TPS2121的输出端放置一个电容器、以便在切换期间为临时电源供电。
您是否能够共享配置的原理图?
此致、
Andy Robles