请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62172 尊敬的 e2e-Team:
我计划使用具有3.3V 输出电压调节功能的 tps62172以及单节3.7V 锂电池。 根据数据表、最小输入电压计算为:
VIN=Vout+Iout*(RDS+RL)
对于我的设置、即 Vout=3.3V、RDS=0.5Ohm、RL=0.5Ohm、Iout=150mA 峰值、 这将产生 Vin=3.45V。 这让我感到非常舒适。
不过、我刚才也看到电感器至少需要输出电流和电流纹波的额定电流、这就是我可能需要超过500mA 的电流的原因。
因此,当研究 TI 数据表时,它实际上就是您所需要的一切。。。。。。 谢谢!
我仍有几个问题需要一般性指导:
1.是否有更适合 TI 组件将锂聚合物电压降至3.3V?
2.是否有锂聚合物多锂聚合物电池充电器?
3.是否有锂聚合物多节电池电量监测计?
谢谢!