This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:如果 VOS 引脚14开路、会发生什么情况?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873869/tps62140-what-happens-if-vos-pin-14-goes-open-circuit

器件型号:TPS62140

大家好、

如果 VOS 引脚14突然"断路"、会发生什么情况? 器件用于从12V 变为3V3。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我没有 TPS62140的开路/短路测试数据。  Vos 是 DCS 控制电路的直接输入。  我无法想象 VOS 的任何良好情况都是开放的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们需要有关发生什么情况的更多信息、例如输入短路、IC 冒烟、输出电压变为0或进入输入电压、IC 锁存或关闭 down...can 您可能会调查吗?

    谢谢!

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我可以在实验中尝试它。  我需要订购 EVM 并借用一些设备、因此需要一些时间。  我下周应该有答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    搜索 e2e 后发现类似器件的开路/短路测试结果。  当 VOS 打开时、IC 损坏。  

    器件正在开关、输出电压显示高纹波-从17V 到8V。   此状态下器件的电流消耗为~70mA。   运行几分钟后、输出电压变为0、而 IC 仍偶尔切换并消耗~70mA 电流。  器件输出电压大约为 Vin 的一半高。