大家好、
我们有两个问题。
--------
[第1季度]
您能告诉我们最大输出电容值吗?
我们知道,在典型应用中,输出电容为“4 x 4.7 uF,陶瓷,25V,X7R”。
但是、我们希望添加47uF 的 VPOS 输出电容器、因为 LDO 的输入电容器连接在 VPOS 后面。
--------
[第2季度]
我们将在 VIN=5V、VNEG=-15V、VPOS=+15V、IOUT=100mA 左右的条件下评估 TPS65131。
如果 VPOS 输出电容为“4 x4.7uF”,则 VPOS 启动正常。
如果 VPOS 输出电容为“4 x4.7uF + 47uF”,则 VPOS 启动异常(开关停止。)
我们认为异常启动问题是输出电容器值。
但是、我们无法理解问题发生的机制。
如果您有任何疑虑、请告知我们吗?
[测量波形图像]
此致、
隐藏