This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:FB 引脚内部偏置电流源-值?

Guru**** 2446530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892136/ucc256403-fb-pin-internal-bias-current-source---value

器件型号:UCC256403

您好!  

我正在尝试确定反馈环路中光耦合器的合适直流偏置电流。 为此、我需要了解数据表图28中的 FB 引脚内部偏置电流源 IFB。 您能告诉我 IFB 的值吗? 我在 ucc256403数据表中找不到它。  

谢谢、

锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,犹太复国主义79,

    感谢您的联系。 IFB 电流源的标称值为164uA。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    164 μ A IFB 过大。 164uA 至 RFB=100k 欧姆为16.4V、可能大于建议的15V Vcc。 此外、RFB 上的电压可能大于 FB 引脚上的电压5.2V、这意味着图28数据表中的 PMOSFET 无法正常工作、FB 引脚无法保持在5.2V。 这看起来不正确。 您能否再次检查 IFB 是否确实是164 μ A?

    谢谢、

    锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡安、您好!

    IFB 为164 μ A、这在数据表的第3页列出。  

    内部 RFB 电阻器上的电压在内部限制为6V。 这是 FBreplica 允许的最大值(FBreplica 是内部 RFB 电阻器上的电压)。 例如、如果光耦合器不从 FB 引脚消耗电流、则 FB 引脚电压将浮动至7V 的内部 AVDD 轨、FBreplica 将增加至最大允许值6V。 这将使 VCR 上的开关阈值达到其最大值(VTH = 6V、VTL = 0V)。 很抱歉、数据表中未明确此详细信息、但我想强调的是、该器件的设计目的是运行并正确保护其内部节点、即使光耦合器不会从 FB 引脚消耗电流。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡安、您好!

    如果我能提供更多有关光耦合器直流偏置问题的详细信息、则105uA 至164uA 的光耦合器电流范围将覆盖整个 FBreplica 范围。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的解释。 我现在很清楚。 我今天运行了一个拔模仿真。 性能看起来很好。  

    此致、

    锡安