This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式/反激式2个隔离式输出+ 1个非隔离式5V 输入电压30V 直流

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880557/flyback-flybuck-2-isolated-output-1-non-isolated-5v-vin-30vdc

主题中讨论的其他器件:LM5160LM5160A

大家好、

我正在寻找具有以下规格的反激式/反激式转换器:

VIN_max 30V 直流、24Vdc、3个输出(1个非隔离式、2个隔离式)

1x 非隔离:5V_DC Pout_max 4.0W

2x 输出隔离:每个5V_DC 输出2.5W

您可以向我推荐哪种 p/n?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我建议查看 PMP10532。 我已将您的问题转交给该参考设计中该器件的负责团队 LM5160。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    如 Layne 建议的那样、LM5160是推荐的转换器。

    ID 建议使用1:1:1变压器、如 Coilcraft LPH8045

    有关  Flybuck 转换器设计指南、请参阅 AN-2292。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的参与。 请在下面找到确切的规格:

    输入:

    (24Vin 19-30V_全范围):

    输出:

    1) 1)     整个板的5V 输出4W 稳压和非隔离

    2)     2) MODBUS 5V 输出200mW

    3)     3) CANBUS 5V 输出200mW

    您是否认为可以使用 LM5160A 实现此类电源解决方案?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    使用 LM5160绝对可以做到这一点。

    我看到一个潜在问题:隔离电压的计算方法为

    Vout-ISO =(N * Vout-pri) - Vdiode。

    如果 N=1 、要在次级侧获得5V 电压 、您必须将非隔离式输出设置为~5.4V (取决于二极管压降)。

    因此、如果使用1:1:1变压器、初级电压将略大于次级电压。

    我不确定0.9:1:1变压器的可擦除程度。

    您还可以在初级侧插入类似的二极管吗?  

    我可以在构建您的设计之前对其进行审核。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多