This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879499/tl783-tl783

器件型号:TL783

您好!

我正在使用 TL783的数据表中的图15。 我使用 的是 R2面板安装电位计、功率为2瓦(可调电压)。  该电位计的值在2k 至10k 欧姆之间变化。

为什么这些电位计会燃烧起来、似乎有令人难以置信的电流流流流过它们? 我的问题是、该电流可能是什么、为什么?

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    R1的值是多少?您希望支持的输出电压范围是多少? 如果 R1非常低、则可能远远超过 POT 的最大额定功率。  

    您是否测量过电位计以确保范围与广告中的相同?

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1为82欧姆、输出电压为50至70伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电位计具有精确的值。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否想分享您的电路和使用的组件?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、JCHK、

    在下面、您应该可以找到该设计的稳压器部分。

    给定;Vin = 70V 滤波、Vout = 60V、Iout = 2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第二次尝试插入原理图、即您的电子邮件应用。 我粘贴到其中的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将一个非常简单的模型组合在一起、以查看可能发生的情况、它看起来与更改电位计时相比、功耗可能会超过额定功率:

     与所有仿真一样、它们并不包含所有寄生效应、我为 TL783构建的模型充其量也是粗糙的。 如果您想使用 TINA 模型、我已经附加了它。

    e2e.ti.com/.../TL783-figure-15.TSC

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是的、我同意您的评估。 我已经在 adj 中使用电流表进行了一些测试。 并发现当电位计的值较低时,电位计的接地电流可能会达到28mA 或以上。

    两个问题;

    1. 此电路是否正常执行此操作?

                如果这是正常情况、我需要调整的方法是什么、假设10V 至70V 不存在这个问题。

           2.该电路不会按照数据表中的说明调整电压。

    输入和输出电压差。 无论输入端的电压是多少、电压都大约为1.3伏。

    示例:70v in、68.7V out。 它似乎仅在固定电压下进行调节。

    我怀疑 TL783器件有缺陷。 是否可以获得采用 KTT (TO-263)封装的 TL783的几个样片?

    感谢你的所有帮助

    Mike Andrasko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对于问题1、使用电流为2A 的线性稳压器将 VOUT 从10V 调节至70V 是完全不常见的。  查看示例电路(图15)、目的是展示 R2可以调整、从而使 VOUT=VREF (1+R2/21)。 动态调整 VOUT 可能需要一些更精细的调整。 我进行的简单仿真根本不能很好地体现 TL783的实际性能。  

    对于问题2、这是一个快速仿真、我确实看到 VOUT 没有按应有的那样变化。 可能必须修改电控电阻器和电流限制电路。 当我使用固定电阻器并切断电流限制时、似乎可以正确调节 VOUT。

    您一定可以在 http://www.ti.com/product/TL783/samplebuy 上订购免费样片

    如果您在获取样片时遇到问题、请向我发送一封包含您的详细联系信息的邮件、我将代表您订购。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     

    我似乎没有资格申请样片(退休工程师)、因此如果代表我订购、我们将不胜感激。

     

    发送至:2203 Primrose 博士,Richardson Tx。 75082.

    可与我联系;940-594-1216 (移动设备)

     

    再次感谢您的所有帮助。

     

    Mike Andrasko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:


    我有10个样片提请您注意。

    请注意、

    John