您好!
我知道 Rs 电阻应小于0.8 < Rs < 120欧姆。 在数据表的第一页中、Rs 电阻选择为0.2欧姆。
1.2V/0.2 Ω= 6A
是否有相关说明?
http://www.ti.com/lit/ds/slvs044x/slvs044x.pdf?ts=1588102791960
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道 Rs 电阻应小于0.8 < Rs < 120欧姆。 在数据表的第一页中、Rs 电阻选择为0.2欧姆。
1.2V/0.2 Ω= 6A
是否有相关说明?
http://www.ti.com/lit/ds/slvs044x/slvs044x.pdf?ts=1588102791960
您好!
LM317配置为调节输出电压。
电阻分压器和1.25典型基准电压在输出端提供大约1.375V 的电压。
在输出短路的情况下、0.2欧姆电阻器提供电流限制、例如电池电量非常低。
线性稳压器正在尝试调节至1.375V、但让我们假设电池已充电至低于该电压的值。
使用2.2A 的典型最大输出电流、我们可以看到:1.375 -(2.2*0.2)= 0.935V。
因此、当负载小于0.935V 时、线性稳压器的电流将限制在大约2.2A、否则、它将被调节为1.375V、直到电池充电至该电压。
谢谢、
斯蒂芬
谢谢 Stephen。
您是指13.75伏?
当我根据此页计算输出电压时、它应该是13.75伏。
是的、您答对了、这是一种浮动拓扑、因此基准位于高侧设定点电阻器而非低侧设定点电阻器两端。
这可能是图中的错误、因为典型的镍氢和镍镉电池处于1.3-1.5V 范围内。 如果您要将该线性稳压器用作电池充电电路、则需要更改设定点电阻值。 如果您需要1.3-1.5V 范围内的器件、您可以翻转图中的值、使2.4k 电阻器从 Vout 连接到调节引脚、240欧姆电阻器从调节引脚连接到 RTN。
不错的地方
谢谢、
斯蒂芬