This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池平衡电流大于5mA?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892351/bq76940-cell-balancing-with-more-than-5-ma

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76930

团队、

 是否有办法在 BQ76940上仅使用内部 FET 使用高于5mA 的平衡电流? 如果仅平衡单节电池、是否可以使用超过5mA 的电流?  对于更高的电流、需要大量的外部电路。 我的客户希望减小其系统的尺寸。   

对于 BQ76940、限制为50mA。 我想了解它为什么比 BQ76940高很多。 仅数据表的"建议运行条件"部分会区分各器件。 第10.3.1.3.3节仅讨论50mA:

10.3.1.3.3电池平衡
bq76920完全支持内部和外部被动电池平衡选项、而外部电池完全支持此选项
建议对 bq76930和 bq76940进行平衡。 由主机控制器来确定确切值
任何给定系统中使用的平衡算法。 每个 bq769x0器件提供电池电压和
平衡驱动器来实现这一点。 如果使用内部电池平衡驱动器、则每节电池可平衡高达50mA 的电流。
如果使用外部电池平衡、可能会采用更高的平衡电流。



谢谢、
 Robert